Restablecimiento de la configuración de fábrica
| AVISO |
|---|
|
Peligro de conflicto de dirección IP
Desconecte de cualquier red Ethernet el Com’X antes
de restablecer la configuración IP a los valores de fábrica.
El incumplimiento de estas instrucciones puede mermar
las comunicaciones.
|
Si está utilizando un servicioSchneider Electric a través de DSP, póngase en contacto con el soporte de Schneider Electric antes de realizar un restablecimiento de fábrica. De lo contrario, deberá ponerse en contacto con el soporte de DSP para volver a conectar su servicio suscrito: dsp-support@schneider-electric.com.
Si desea restablecer el servidor de energía por completo, siga este procedimiento para establecer todos los parámetros de configuración a los valores de fábrica:
- Apague el Com’X y espere a que el indicador LED de alimentación se apague.
- Pulse a la vez el botón Backup
y el botón Wi-Fi
, ubicados en la parte frontal del Com’X y enciéndalo.Mantenga los botones pulsados hasta que el indicador LED de alimentación parpadee tres veces.
- Suelte los botones.
Es posible que deba esperar hasta 20 minutos a que el Com’X se reinicie.
- Espere a que el Com’X se reinicie por completo.
El indicador LED de alimentación se ilumina en
-
naranja cuando el Com’X se está iniciando;
-
verde cuando el Com’X se ha restablecido a la configuración de fábrica y está listo para ser configurado.
-
- Siga las instrucciones descritas en la sección Acceso a la interfaz de usuario en la página 1 para acceder a las páginas web del Com’X.