DOCA0036ES-12

Restauración de la configuración mediante un archivo local

Para restaurar la configuración desde un archivo local:

  1. Vaya a Mantenimiento > Configuración del sistema > Gestión de la configuración.
  2. Haga clic en Browse en el menú expandible Gestión de la configuración para seleccionar el archivo de configuración guardado localmente y haga clic en Abrir.
  3. Haga clic en Aplicar la configuración y espere a que se reinicie el Com’X.

    El indicador LED de alimentación se iluminará en verde cuando el reinicio haya finalizado.

  4. Vuelva a conectar el Com’X.
  5. Si los archivos de configuración se guardaron mediante Copia de seguridad para duplicación, deberá realizar los siguientes pasos:
    1. Haga clic en Configuración > Configuración del sitio > Información del sitio.
    2. Escriba el nombre de la ubicación del nuevo emplazamiento y, a continuación, haga clic en Guardar cambios para guardar la modificación.
      NOTA: El nombre de la ubicación del emplazamiento no podrá incluir ninguno de los caracteres siguientes: '/:*?<>| o espacio.
    3. Haga clic en la ficha Configuración del dispositivo y seleccione Com'X en la vista de árbol del dispositivo y escriba el nombre del en el menú expandible Propiedades generales.
    4. Haga clic en Guardar cambios para guardar la modificación.
  6. Haga clic en la ficha Tabla de mediciones para verificar que la conexión, la configuración y el funcionamiento del nuevo emplazamiento son correctos.
  7. Seleccione la ficha Puesta en servicio para activar el registro y la publicación de acuerdo con la plataforma de destino.
    (consulte la sección Puesta en servicio para obtener más información)
** (consulte la sección Guardado de la configuración)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?