DOCA0036ES-12

Guardado local de la configuración

La configuración puede guardarse localmente.
  1. Haga clic en Mantenimiento > Configuración del sistema.
  2. Haga clic en Guardar la configuración O en Copia de seguridad para duplicación en el menú expandible Gestión de la configuración.

    Dependiendo del explorador web utilizado, se mostrará un cuadro de diálogo para abrir, guardar o cancelar el archivo de configuración.

  3. Seleccione la opción de guardar el archivo en el cuadro de diálogo.

    La fecha y la hora de la última copia de seguridad de la configuración se muestran bajo el botón Save Configuration.

  4. En el campo Choose File, seleccione la ubicación del ordenador en la que desea guardar el archivo y guarde la configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?