DOCA0036ES-12

Actualización del firmware mediante DSP

El equipo de soporte técnico de Schneider Electric es el encargado de actualizar el firmware mediante DSP.

Al finalizar el proceso de actualización del firmware, el Com’X se reiniciará. El registro de datos y la publicación se reinician automáticamente.

NOTA: Para la primera actualización del firmware del Com’X mediante DSP, no se recomienda utilizar la conexión GPRS. Dado que la conexión GPRS posee una velocidad de tan solo 20 kbps, la actualización del firmware podría tardar varias horas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?