DOCA0036ES-12

Actualización del firmware a través de la página web

Puede actualizar el firmware a través de la interfaz web.
  1. Guarde el archivo del firmware en su portátil.
  2. Haga clic en Mantenimiento > Configuración del sistema.
  3. Haga clic en Archivo desde el menú desplegable Actualizaciones de firmware y seleccione el archivo de firmware.
  4. Haga clic en Abrir.

    El archivo seleccionado aparecerá en el campo situado junto al botón Explorar.

  5. Haga clic en Actualizar firmware.

    El mensaje “Application not reachable” se mostrará durante la actualización.

  6. Espere 20 minutos a que el Com’X se reinicie.

    El indicador LED de alimentación se iluminará en verde cuando el reinicio haya finalizado.

  7. Inicie sesión en el Com’X.
  8. Verifique que el nuevo firmware se ha instalado consultando la página Acerca de.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?