DOCA0036ES-12

Consulta rápida: Configuración e inicio del registro de datos

A continuación se muestran las tareas generales relacionadas con el inicio del registro de datos. Es posible que existan pasos adicionales para publicar en una plataforma específica.
  1. Añada los dispositivos aguas abajo tal y como se indica en la sección Adición de dispositivos aguas abajo. Existen distintas tareas de configuración adicionales para cada tipo de dispositivo:
  2. Seleccione las mediciones que va a registrar tal y como se indica en la sección Selección de mediciones para su registro o publicación.
  3. Defina el intervalo de registro tal y como se indica en la sección Definición de los intervalos de registro.
  4. Comience el registro de datos tal y como se indica en la sección Inicio del registro de datos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?