DOCA0036ES-12

Consulta rápida: Visualización de datos incorporados

Es posible visualizar los datos en tiempo real y registrados en el Com'X 210 sin necesidad de conectarse a una plataforma alojada. A continuación se detallan los pasos para visualizar los datos integrados.
  1. Añada los dispositivos aguas abajo tal y como se indica en la sección Adición de dispositivos aguas abajo. Existen distintas tareas de configuración adicionales para cada tipo de dispositivo:
  2. Siga estos pasos para visualizar un panel de instrumentos del tipo Energía. Vaya al paso 3 para visualizar los datos en tiempo real.
  3. Visualización de datos en tiempo real seleccionados para su registro: Visualización de la Tabla de mediciones
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?