DOCA0036ES-12

Ejecución de los diagnósticos de red

Puede ejecutar pruebas de diagnóstico para las conexiones de red y servidor.
  1. Vaya a Configuración > Configuración general > Configuración de red.
  2. Haga clic en Iniciar diagnóstico en el menú Red de diagnóstico.
    Se abre una nueva ventana de Red de diagnóstico, que muestra el progreso y el estado de las pruebas de diagnóstico.
  3. Haga clic en Iniciar para reiniciar el diagnóstico de red o haga clic en Cerrar para salir de la ventana Red de diagnóstico.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?