DOCA0036ES-12

Modificación de la contraseña

Deberá cambiar la contraseña tras el primer inicio de sesión y será dirigido automáticamente a la página de usuario/contraseña.
  1. Haga clic en el enlace del nombre de usuario/admin , que aparece en el encabezado.
  2. Especifique la contraseña actual.
  3. Especifique una nueva contraseña.
  4. Confirme la nueva contraseña.
  5. Haga clic en Aceptar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?