DOCA0036ES-12

Configuración de fecha y hora

Los parámetros de fecha y hora deben establecerse en la fecha y hora actuales antes de habilitar Schneider Electric Services en el Com'X.

Cualquier cambio manual en la fecha y la hora será sobrescrito por Digital Service Platform. Solamente es posible editar la Zona horaria.

Se recomienda seleccionar la zona horaria DST al usar Energy Operation para garantizar una indicación de hora coherente con el Com’X.

Para establecer la fecha y la hora, siga el procedimiento descrito a continuación:

  1. Haga clic en Configuración > Configuración general > Configuración de fecha/hora.
  2. Seleccione la zona horaria pertinente desde la lista desplegable. Si se selecciona una zona horaria DST, el reloj se ajustará automáticamente al horario de verano.
  3. Elija una de las siguientes opciones:
    1. Haga clic en el botón Hoy para que la fecha y hora pasen a ser automáticamente las del ordenador.
    2. Especifique manualmente la fecha y la hora en los campos correspondientes.
    3. Seleccione Sí en Compatibilidad con el SNTP y, a continuación, escriba una dirección de servidor SNTP. (predeterminada: pool.ntp.org).
  4. Haga clic en Guardar cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?