DOCA0036ES-12

Configuración del protocolo de transferencia FTP

Puede configurar FTP como el protocolo de transferencia de archivos para publicaciones.
NOTA: FTP no es un protocolo seguro, ya que los ID de inicio de sesión y las contraseñas se transmiten mediante texto sin cifrar. Schneider Electric recomienda encarecidamente usar solamente protocolos HTTPS para fines de seguridad. Consulte la sección Recomendaciones sobre la configuración de seguridad para obtener información adicional. sobre los riesgos asociados con los protocolos no seguros y las buenas prácticas recomendadas.
  1. Haga clic en Configuración > Configuración general > Publicación.
  2. Seleccione la plataforma de destino en el menú desplegable.
  3. Seleccione FTP en la lista desplegable Protocolo.
  4. Escriba la dirección del servidor que transporta los datos en el campo Servidor.

    La dirección de servidor para Energy Operation se rellena automáticamente, No modifique la dirección de servidor.

  5. Especifique el puerto de entrega saliente en el campo Puerto.

    La configuración de fábrica es 21.

  6. Seleccione en el campo Autenticación necesaria para cualquier plataforma que exija autenticación, por ejemplo Energy Operation.
  7. Escriba el nombre de usuario y la contraseña.

    En el caso de las plataformas Schneider Electric, esta información se facilita en el contrato de suscripción. Póngase en contacto con el distribuidor de Schneider Electric si no cuenta con estos datos.

  8. En el caso del formato CSV, especifique la información de directorio correspondiente al servidor remoto en el campo Directorio.
  9. Haga clic en Guardar cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?