DOCA0036ES-12

Configuración de los protocolos de transferencia HTTP y HTTPS

Puede configurar HTTP o HTTPS como el protocolo de transferencia de archivos para publicaciones.

NOTA: HTTP no es un protocolo seguro, ya que los ID de inicio de sesión y las contraseñas se transmiten mediante texto sin cifrar. Schneider Electric recomienda encarecidamente usar solamente protocolos HTTPS. Desactive HTTP en cada interfaz para fines de seguridad. Consulte la sección Recomendaciones sobre la configuración de seguridad para obtener información adicional sobre los riesgos asociados con los protocolos no seguros y las buenas prácticas recomendadas.

Consideraciones sobre certificados para HTTPS:

  • Es posible proteger la conexión HTTP con su servidor mediante la tecnología TLS/SSL.

  • Al igual que sucede con los exploradores web, el servidor de energía lleva preinstaladas todas las principales autoridades de certificación a fecha de la publicación del firmware. Schneider Electric ofrece, con las actualizaciones de firmware, una lista actualizada de autoridades de certificación.

    Esto significa que, con toda seguridad, alguna de las autoridades de certificación de confianza del servidor de energía habrá emitido los certificados de servidor HTTPS del usuario. Consulte con su departamento de informática para saber si su certificado de servidor HTTPS se ajusta a esta regla. De no ser este el caso, puede seleccionar HTTP.

  1. Haga clic en Configuración > Configuración general > Publicación.
  2. Seleccione la plataforma de destino en el menú desplegable.
  3. Seleccione HTTP o HTTPS en la lista desplegable Protocolo.
  4. Escriba la dirección del servidor que transporta los datos en el campo Servidor.

    La dirección del servidor se rellena automáticamente para Energy Operation. por lo que no modifique la dirección del servidor de esta plataforma;

  5. Especifique el puerto de entrega saliente en el campo Puerto.

    La configuración de fábrica es 80 para HTTP y 443 para HTTPS.

  6. Seleccione en el campo Autenticación necesaria para cualquier plataforma que exija autenticación, por ejemplo Energy Operation.
  7. Escriba el nombre de usuario y la contraseña.

    En el caso de las plataformas Schneider Electric, esta información se facilita en el contrato de suscripción. Póngase en contacto con el distribuidor de Schneider Electric si no cuenta con estos datos.

    El nombre de usuario y la contraseña respetan mayúsculas y minúsculas.

  8. En el campo Ruta, escriba la ruta de acceso a la secuencia de comandos del servidor que será ejecutada por el servidor web cuando el Com'X envíe datos al servidor web.

    Este campo ya se ha llenado con el símbolo /. No modifique este valor cuando se haya seleccionado Energy Operation como plataforma.

  9. Siguiendo las indicaciones del administrador de su red, realice una de estas acciones:
    • Escriba el nombre del archivo que espera el servidor web en el campo Nombre del campo (solo para CSV).
    • O bien utilice la configuración de fábrica datafile1.
  10. Haga clic en Guardar cambios.
    Consulte la Lista de entidades de certificación
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?