DOCA0036ES-12

Configuración de la información del emplazamiento

Puede cambiar el nombre del emplazamiento.
  1. Haga clic en Configuración > Configuración del sitio > Información del sitio.
  2. Especifique el nombre de la ubicación del emplazamiento.
    NOTA: El nombre del emplazamiento no podrá incluir ninguno de los caracteres siguientes: “/:*?<>|. No están permitidos los espacios antes o después del nombre del dispositivo.
  3. Haga clic en Guardar cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?