DOCA0036ES-12

Configuración de una red Wi-Fi

La red inalámbrica del Com’X puede configurarse.
  1. Haga clic en Configuración > Configuración general > Configuración de red.
  2. Seleccione Wi-Fi solamente o WiFi y 2 puertos conmutados (red con 1 dirección IP) en la lista desplegable Seleccionar la configuración de red.
    NOTA: Schneider Electric recomienda usar WPA2.
  3. Haga clic en Seleccionar una red Wi-Fi en el menú expandible Configuración de Wi-Fi.
  4. Haga clic en Actualizar lista de redes para detectar todas las redes Wi-Fi disponibles.
  5. Seleccione la red Wi-Fi que desee. Escriba la clave en el campo Clave segura en caso de que la clave no aparezca automáticamente.
  6. Seleccione Otro si la red Wi-Fi que busca no aparece automáticamente en la lista de redes Wi-Fi. Escriba el SSID y la clave en el campo de Clave segura.
  7. Haga clic en Guardar cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?