DOCA0036ES-12

Copia de un evento

Puede crear un nuevo evento a partir de un evento existente.
  1. Haga clic en Configuración > Sucesos > Sucesos personalizados.
  2. Haga clic sobre el nombre del evento existente.
  3. Haga clic sobre el bloque de suceso verde del área de trabajo y, a continuación, haga clic en CTRL+C.
  4. Haga clic en Cancelar para volver a la Biblioteca de sucesos personalizados.
  5. Haga clic en Nuevo suceso personalizado.
  6. Haga clic dentro del área de trabajo y, a continuación, haga clic en CRTL+V.

    El bloque de suceso se pega en el área de trabajo.

  7. Edite el dispositivo, el tema o los valores y haga clic en Guardar cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?