DOCA0036ES-12

Creación de un contacto

**
Es posible crear contactos.
  1. Haga clic en Configuración > Configuración general > Gestión de contactos.
  2. Escriba el Nombre y la Dirección de correo electrónico, y pulse Intro o haga clic en +.
    El contacto se ha añadido a la lista.
  3. Haga clic en Guardar lista de destinatarios.

Los contactos están disponibles ahora en:

  • Parámetros de publicación para la publicación en SMTP.
  • Sucesos personalizados para configurar el correo electrónico en base a eventos.

Para eliminar un contacto, haga clic en la X que aparece junto al nombre del contacto y, a continuación, en Guardar lista de destinatarios.

** Configuración del protocolo de transferencia SMTPSucesos
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?