DOCA0036ES-12

Creación de un suceso personalizado

Utilice la función de arrastrar y soltar sucesos para definir condiciones de sucesos para cualquier dispositivo.

Conocimientos previos:

  • Debe conocer los valores y listas de registros de dispositivo.
  • Habilite sucesos personalizados en Configuración > Sucesos > Configuración de sucesos.
  • Para el envío de correos electrónicos en base a eventos, habilite el servicio de correo electrónico en Configuración de correos electrónicos y cree al menos un contacto en Gestión de contactos.

ADVERTENCIA
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
  • No configure el software de forma incorrecta, ya que podría dar lugar a la generación de informes y/o resultados de datos imprecisos.
  • No haga depender sus actividades de mantenimiento o reparación exclusivamente de los mensajes y la información que muestre el software.
  • No se guíe exclusivamente por los datos mostrados en los informes del software para determinar si el sistema funciona de manera correcta o cumple la totalidad de las normas y los requisitos aplicables.
  • No utilice los datos mostrados en el software en sustitución de prácticas laborales adecuadas o un correcto mantenimiento del equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la muerte, lesiones graves, desperfectos en el equipo o pérdida permanente de datos.
  1. Haga clic en Configuración > Sucesos > Sucesos personalizadosy, a continuación, haga clic en Nuevo suceso personalizado.

    Se muestra la función de sucesos.

  2. Haga clic en Tipo de sucesos en el menú de sucesos y, a continuación, arrastre un bloque de suceso verde hasta el área de trabajo.
  3. Seleccione la Gravedad del suceso: Ninguna, Bajo (alerta), o Alto (error).
    NOTA: Para los usuarios de EcoStruxure™ Facility Expert, este campo se corresponde con el nivel de gravedad en EcoStruxure™ Facility Expert.
  4. Haga clic en Condiciones de sucesos en el menú de sucesos y, a continuación, arrastre un bloque de condiciones al área "cuando" hasta que quede en su sitio.
  5. Defina las Condiciones de sucesos.
    1. Seleccione el dispositivo y el tema.
    2. En el caso de un suceso booleano, seleccione un valor booleano: Ha cambiado, Verdadero o Falso.
    3. Para un suceso de umbral o activación/desactivación, seleccione un operador (=,<, o >) e introduzca un valor de activación. Introduzca un valor de desactivación si procede.
  6. Si el suceso tiene más de una condición, añada hasta dos condiciones más tal y como se describe a continuación. Una más de una condición con el bloque lógico "y".
    NOTA: Debe seleccionar el mismo dispositivo para cada condición en un suceso.
  7. Haga clic en Acciones en el menú de sucesos y arrastre un bloque de acción hasta el espacio "hacer".
  8. Arrastre los bloques no utilizados hasta la papelera de la esquina inferior derecha.
  9. Introduzca un nombre y, a continuación, haga clic en Guardar cambios.
NOTA: Consulte el manual de puesta en servicio de EcoStruxure Facility Expert para conocer las buenas prácticas a la hora de crear o editar sucesos personalizados que se enviarán a Facility Expert.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?