DOCA0036ES-12

Definición de los intervalos de registro de datos

Es importante tener en cuenta la cantidad de datos registrados en todos los dispositivos a la hora de seleccionar el intervalo de registro y el número de temas que registrar.

Si se registra una cantidad excesiva de temas por intervalo, ello podría afectar al funcionamiento del Com'X, lo que podría provocar una respuesta por degradación de página web y la pérdida de intervalos de registro.

Por ejemplo, para un intervalo de registro inferior a cinco minutos, se recomienda no registrar más de ocho dispositivos y un total de 50 temas.

  1. Haga clic en Configuración > Configuración del sitio > Registro de datos.
  2. Seleccione su país.
    NOTA: Así, se establecerán automáticamente los intervalos de registro de datos para diversos productos básicos del país. Puede editar estos intervalos individualmente.
  3. Haga clic en Guardar cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?