DOCA0036ES-12

Deshabilitación del botón de restablecimiento de contraseña

En el caso de que el Com'X esté instalado en una ubicación con acceso público, puede deshabilitar la función de restablecimiento de contraseña del botón Copia de seguridad

El botón Copia de seguridad () se encuentra en la parte frontal.

Si pierde la contraseña de administrador predeterminada, deberá realizar un restablecimiento de fábrica en el Com'X para restablecer la contraseña predeterminada. Esta acción destruye todos los datos registrados, las cuentas de usuario y la configuración.

AVISO
CONTRASEÑA NO RECUPERABLE
Anote la información de usuario y las contraseñas del dispositivo en una ubicación segura.
El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la pérdida de datos.

Se recomienda guardar una copia de seguridad de la configuración antes de deshabilitar el botón de restablecimiento de contraseña.

  1. Haga clic en Configuración > Seguridad > Gestión del firewall.
  2. Haga clic en Activar restablecimiento predeterminado de administrador.
  3. Haga clic en No para deshabilitar el botón de restablecimiento de contraseña.
  4. Haga clic en Guardar cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?