DOCA0036ES-12

Edición o eliminación de un suceso personalizado

**
Es posible modificar o eliminar sucesos desde la Biblioteca de sucesos personalizados.
  1. Haga clic en Configuración > Sucesos > Sucesos personalizados.
  2. Haga clic sobre el nombre del evento.
  3. Edite el bloque del suceso y haga clic en Guardar cambios, o bien haga clic en Eliminar para eliminar el suceso de la Biblioteca de sucesos personalizados.
    Consulte la sección Resolución de problemas si no recibe el suceso mediante la Acción seleccionada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?