DOCA0036ES-12

Activación de Schneider Electric Services

Para activar Schneider Electric Services:
  1. Si fuera necesario, configure Configuración de proxy.
  2. Haga clic en Configuración > Configuración general > Schneider Electric Services.
  3. Haga clic en en la sección Configuración.
  4. Haga clic en Guardar cambios.

Los tres estados se muestran en verde y aparece un mensaje de confirmación una vez activada la conexión DSP.

NOTA: La fecha y hora configuradas se sincronizan periódicamente y se muestran una vez que el comando de sincronización de hora DSP se ejecuta automáticamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?