DOCA0036ES-12

Selección de la plataforma y la frecuencia de publicación

La subficha Publicación sirve para seleccionar la plataforma a la que se enviarán los datos registrados y la frecuencia del envío.
  1. Haga clic en Configuración > Configuración general > Publicación.
  2. Seleccione la plataforma de destino en el menú desplegable.
  3. Seleccione la frecuencia con la que van a enviarse los datos en la lista desplegable Frecuencia de la publicación:
    • Semanal: seleccione el día de la semana.
    • Diaria: los datos se envían a la 1.00 a. m. hora local.
    • Si se requiere una frecuencia mayor, los tiempos de publicación se calculan desde 0:00 a.m. Por ejemplo, si se selecciona Cada 2 horas, los datos se envían a las 0.00 a. m., a las 2.00 a. m., a las 4.00 a. m., etc. Si se selecciona Cada 3 horas, los datos se envían a las 0.00 a. m., a las 3.00 a. m., a las 6.00 a. m., etc.
  4. Haga clic en Guardar cambios.

    La primera publicación tiene lugar durante la primera hora que coincida con la frecuencia seleccionada posterior a la tarea Iniciar publicación periódica. Si, por ejemplo, se selecciona Cada 2 horas y la publicación comienza a las 9.45 a. m., la primera publicación tiene lugar a las 10.00 a. m.

    consulte la sección Puesta en marcha.
NOTA: DSP estará disponible como opción desplegable en Plataforma de destino solamente una vez que habilite los servicios de Schneider Electric.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?