DOCA0036ES-12

Carga de un nuevo certificado

Puede instalar un nuevo certificado HTTPS en el dispositivo.

Se recomienda crear una copia de seguridad de su configuración antes de instalar un certificado nuevo. Para actualizar el certificado HTTPS, siga el procedimiento descrito a continuación:

  1. Haga clic en Configuración > Seguridad > Certificados.
  2. Haga clic en el interior del cuadro de texto Instalar un nuevo certificado.
  3. En el explorador, seleccione su archivo *.pem y haga clic en Abrir.
  4. Haga clic en Instalar. Los Datos del certificado instalado se actualizan para mostrar el nuevo certificado.

Para eliminar el certificado actual y restaurar el certificado predeterminado de fábrica del Com'X, haga clic en Restablecer.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?