Smantellamento o spostamento dell'armadio delle batterie classiche in un'altra posizione
- Aprire lo sportello/gli sportelli. Sull'armadio delle batterie classiche di larghezza 1000 mm, rimuovere due viti per aprire lo sportello sinistro.
- Eseguire le procedure LOTO (LockOut/TagOut) sull'interruttore delle batterie nella posizione OFF (aperto).
- Rimuovere le piastre di protezione del sezionatore.
- Rimuovere la copertura del connettore sul lato sinistro dell'interruttore delle batterie.
- Scollegare e rimuovere i cavi CC, i cavi N e il cavo PE dall'interruttore delle batterie.
- Per la soluzione con batterie classiche E3MCBC10D o
E3MCBC10E:
- Disconnettere il cavo PE tra i due armadi delle batterie classiche.
- Disconnettere i cavi delle batterie (N, Bat+, Bat-) dalle batterie nel secondo armadio delle batterie classiche dal lato destro dell'interruttore delle batterie nel primo armadio delle batterie classiche.
- Scollegare e rimuovere le interconnessioni tra le batterie
di ciascun ripiano. Scollegare e rimuovere i cavi delle batterie dal
lato destro dell'interruttore delle batterie. Fare riferimento allo
schema dei collegamenti all'interno dello sportello anteriore dell'armadio
delle batterie classiche.
PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettricoLe batterie possono presentare il rischio di scariche elettriche e alte correnti di cortocircuito. Quando si maneggiano le batterie, osservare le seguenti precauzioni:- Rimuovere orologi, anelli e altri oggetti metallici.
- Utilizzare attrezzi con manici isolati.
- Indossare occhiali, guanti e stivali protettivi.
- Non appoggiare strumenti o componenti metallici sulle batterie.
- Scollegare la sorgente di ricarica prima di collegare o scollegare i connettori delle batterie.
- Determinare se la batteria è stata inavvertitamente collegata a terra. In tal caso, rimuovere la sorgente dal collegamento a terra. Il contatto con qualsiasi parte di una batteria collegata a terra può provocare scosse elettriche e bruciature derivanti da cortocircuiti. La possibilità di scosse può essere ridotta se i collegamenti a terra vengono rimossi durante l'installazione e la manutenzione da parte di un tecnico qualificato (vale per apparecchiature e sistemi di alimentazione a batterie remoti non provvisti di un circuito di alimentazione collegato a terra).
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. - Rimuovere le batterie dai ripiani. Riciclare o riutilizzare
le batterie a seconda dei casi.
PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICOLa manutenzione delle batterie deve essere effettuata o supervisionata esclusivamente da personale qualificato esperto in materia e a conoscenza di tutte le necessarie precauzioni. Il personale non qualificato deve tenersi lontano dalle batterie.- Riciclare correttamente le batterie al piombo. Le batterie contengono piombo e acido solforico diluito.
- Smaltire le batterie in conformità alle normative nazionali e locali.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. - Reinstallare il coperchio del connettore sul lato sinistro dell'interruttore delle batterie.
- Scollegare e rimuovere i cavi di segnale dall'armadio delle batterie classiche.
- Reinstallare le piastre di protezione del sezionatore.
- Chiudere lo sportello/gli sportelli. Sull'armadio delle batterie classiche di larghezza 1000 mm, installare due viti per chiudere lo sportello sinistro.
- Rimuovere gli zoccoli dalle parti anteriore, posteriore e laterali dell'armadio delle batterie classiche.
- Sollevare l'armadio delle batterie classiche dal lato destro
o sinistro con un transpallet.
AVVERTIMENTO
Pericolo di RIBALTAMENTO- Non sollevare l'armadio con un elevatore a forca. Utilizzare un transpallet
- Non sollevare l'armadio dalla parte anteriore o posteriore. Sollevare dal lato destro o sinistro.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. - Eseguire una delle seguenti opzioni:
- Smantellare l'armadio delle batterie classiche, OPPURE
- Spostare l'armadio delle batterie classiche in un'altra posizione per installarlo.
- Solo per l'installazione dell'armadio delle batterie classiche in un'altra posizione: Reinstallare le batterie nell'armadio delle batterie classiche dopo averlo spostato nella nuova posizione. Seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione per installare le interconnessioni delle batterie, i cavi di segnale, i cavi di alimentazione, ecc. Vedere Procedura di installazione per una panoramica sull'installazione.