일반형 배터리 캐비닛을 해체 또는 새 위치로 이동
- 도어를 엽니다. 1000mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛에서 두 개의 나사를 제거하여 왼쪽 도어를 엽니다.
- 배터리 차단기 잠금/태그아웃이 OFF(열림) 위치에 있는지 확인합니다.
- 차단기 보호 플레이트를 제거합니다.
- 배터리 차단기의 왼쪽 측면에서 단자용 커버를 제거합니다.
- 배터리 차단기에서 DC 케이블, N 케이블 및 PE 케이블을 연결 해제 후 제거합니다.
-
E3MCBC10D 또는 E3MCBC10E의 경우
일반형 배터리 솔루션:
- 두 일반형 배터리 캐비닛 간에 PE 케이블을 연결 해제합니다.
- 배터리 케이블(N, Batt+, Batt-)을 두 번째 일반형 배터리 캐비닛의 배터리에서 첫 번째 일반형 배터리 캐비닛의 배터리 차단기 오른쪽에서 연결 해제합니다.
-
각 선반에 있는 배터리
사이의 상호 연결을
연결 해제 후 제거합니다.
배터리 차단기의 오른쪽
측면에서 배터리 케이블을
연결 해제 후 제거합니다.
일반형 배터리 캐비닛
전면 도어 내부의 연결
배선도를 참조하십시오.
위험 감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험배터리는 감전의 위험이 있으며 높은 단락 전류도 발생할 수 있습니다. 배터리 작업 시 다음 예방 조치를 준수해야 합니다.- 시계, 반지 또는 기타 금속 물체를 제거하십시오.
- 절연된 손잡이가 있는 공구를 사용하십시오.
- 보안경, 장갑 및 장화를 착용하십시오.
- 배터리 위에 공구나 금속 물체를 올려놓지 마십시오.
- 배터리 단자를 연결 또는 분리하기 전에 충전 전원을 분리하십시오.
- 배터리가 실수로 접지되어 있는지 확인하십시오. 만약 실수로 접지된 경우 접지된 전원을 제거하십시오. 접지된 배터리의 일부분과 접촉할 경우 높은 단락 전류로 인해 감전 및 화상을 입을 수 있습니다. 숙련된 기술자가 설치 및 유지보수 과정에서 그러한 접지를 제거하면 이와 같은 감전 가능성을 줄일 수 있습니다(접지된 서플라이 회로가 없는 장비 및 원격 배터리 공급장치에 해당).
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다. -
선반에서 배터리를
제거합니다. 배터리를
적절하게 재활용하거나
재사용합니다.
위험 감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험배터리 정비는 배터리에 대한 지식과 필수 주의 사항을 숙지한 자격을 갖춘 사람만 수행하고 감독할 수 있습니다. 비자격자가 배터리에 접근하지 못하도록 하십시오.- 연산 배터리를 올바르게 재활용합니다. 배터리에는 납과 묽은 황산이 포함되어 있습니다.
- 국가 및 지역 규정에 따라 배터리를 폐기하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다. - 배터리 차단기의 왼쪽 측면에 단자용 커버를 다시 설치합니다.
- 일반형 배터리 캐비닛에서 신호 선을 연결 해제 후 제거합니다.
- 차단기 보호 플레이트를 다시 설치합니다.
- 도어를 닫습니다. 1000mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛에서 두 개의 나사로 왼쪽 도어를 닫습니다.
- 일반형 배터리 캐비닛의 전면, 후면, 측면에서 킥 플레이트를 제거합니다.
- 팔레트 트럭으로 왼쪽 또는 오른쪽 측면에서 일반형 배터리 캐비닛을 들어 올립니다.
-
다음 중 하나를 수행합니다.
- 일반형 배터리 캐비닛 해체 또는
- 일반형 배터리 캐비닛 새 위치로 이동하여 설치
- 일반형 배터리 캐비닛을 새 위치에 설치하는 경우에만 다음을 수행하십시오. 일반형 배터리 캐비닛을 새 위치로 이동한 후 베터리를 다시 설치합니다. 설치 설명서에 따라 배터리 상호 연결, 신호 선, 전원 케이블 등을 설치합니다. 설치 개요는 설치 절차를 참조하십시오.