990-5997C-024

Conectar os fios de sinal

NOTA: Passe os fios de sinal separados dos cabos de energia.
NOTA: As ilustrações no procedimento mostram um sistema de entrada inferior de cabos. O procedimento é idêntico para um sistema de entrada superior de cabos.
  1. Instale o sensor de temperatura fornecido com o nobreak.
    ATENÇÃO
    Risco de incêndio
    Coloque o sensor de temperatura conforme descrito para garantir medições corretas da temperatura.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.

    Vista frontal do gabinete de baterias vazio

  2. Passe os cabos do sensor de temperatura da bateria pela parte superior ou inferior do gabinete de baterias vazio para os terminais de contato seco BAT_T do nobreak para Easy UPS 3M e J12 para Easy UPS 3L.
  3. Passe os fios de sinal pela parte superior ou inferior do gabinete de baterias vazio para o disjuntor da bateria.
  4. Remova a tampa do disjuntor da bateria.
  5. Conecte os fios de sinal de acordo com um dos diagramas abaixo para Easy UPS 3M:

    Fios de sinal em instalações com um disjuntor da bateria

    Fios de sinal em instalações com dois disjuntores da bateria

    1. Conecte os fios de sinal do comutador auxiliar dos disjuntores da bateria e dos fusíveis ao J5–1 e J5–2 no nobreak.
    2. Conecte os fios de sinal da bobina de abertura de subtensão dos disjuntores da bateria ao J6–1 e J6–4 no nobreak.
  6. Conecte os fios de sinal de acordo com o diagrama abaixo para Easy UPS 3L:
    1. Conecte os fios de sinal do comutador auxiliar do(s) disjuntores e fusível(is) da bateria ao J4-3 e J4-4, J5-1 e J5-2, e J5-3 e J5-4 no nobreak.
    2. Conecte os fios de sinal da bobina de desarme de subtensão dos disjuntores da bateria ao J3-1 e J3-2, J3-3 e J3-4, e J4-1 e J4-2 no nobreak.
  7. Prenda os fios de sinal com abraçadeiras para cabos (fornecidas) ao passador.
  8. Reinstale a tampa no disjuntor da bateria.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?