990-5997C-024

Procedimento de instalação

NOTA: As ilustrações neste manual mostram a instalação em um gabinete de baterias vazio de 700 mm. O kit do disjuntor da bateria também pode ser instalado em um gabinete de baterias vazio de 1.100 mm ou em uma caixa de metal aterrada.
  1. Instale o kit do disjuntor da bateria. Siga um dos seguintes procedimentos:
  2. Conectar os fios de sinal.
  3. Conexão dos cabos de energia.
QR code for this page

Isto foi útil?