990-5996D-024

Preparação da caixa do disjuntor da bateria para a passagem de cabos

PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Não perfure paredes para passar cabos ou conduítes com as placas de cobertura instaladas e não perfure paredes próximas ao nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  1. Remova as placas de cobertura:
    • Para entrada inferior de cabos: Remova o placa de cobertura inferior.
    • Para entrada superior de cabos — disponível apenas para a caixa do disjuntor da bateria de 60–80 kVA: Remova a placa de cobertura superior.

    E3MBBB60K80H

    E3MBBB60K80H

    E3MBBB100K200H

     
  2. Faça furos para passagem dos cabos ou conduítes nas placas de cobertura.
  3. Instale os conduítes (se aplicável) e reposicione as placas de cobertura.
    PERIGO
    risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
    Certifique-se de que não haja arestas afiadas que possam danificar os cabos.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

    E3MBBB60K80H

    E3MBBB60K80H

    E3MBBB100K200H

     
QR code for this page

Isto foi útil?