990-6289H-006

Tensión de fin de descarga

El nivel de apagado por batería baja es de 1,6 V por celda según el índice de descarga.

El nivel de apagado por batería baja va de 1,61 V a 1,74 V por celda según el índice de descarga.

El nivel de apagado por batería baja es de 1,75 V por celda según el índice de descarga.

El nivel de apagado por batería baja va de 1,76 V a 1,8 V por celda según el índice de descarga.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?