990-6289F-012

Tension en fin de décharge

Le niveau de fin d'autonomie batterie est de 1,6V par cellule en fonction du taux de décharge.

Le niveau de fin d'autonomie batterie est de 1,61V à 1,74V par cellule en fonction du taux de décharge.

Le niveau de fin d'autonomie batterie est de 1,75V par cellule en fonction du taux de décharge.

Le niveau de fin d'autonomie batterie est de 1,76V à 1,8V par cellule en fonction du taux de décharge.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?