990-6289A-024

Interface do usuário

LEDs de status

LED Estado Descrição
ALARM Vermelho estável ou piscando Alarme crítico
Amarelo estável ou piscando Aviso de alarme
Desligado Nenhuma condição de alarme
BYPASS Amarelo estável A carga é alimentada pela fonte de bypass
Vermelho piscando Há uma condição de alarme na fonte de bypass
Desligado A carga não é alimentada pela fonte de bypass
BATTERY Amarelo estável A carga é alimentada pela fonte da bateria
Vermelho piscando A fonte da bateria está indisponível
Desligado A carga não é alimentada pela fonte de bateria
INVERTER Verde estável Inversor ligado
Desligado Inversor desligado
QR code for this page

Was this helpful?