990-6290D-037

通信接口

  1. 用于可选冷启动按钮的插槽

  2. 网络管理卡 (NMC)

  3. 干接点

  4. 辅助接点

  5. 并机端口

  6. 负载母线同步端口

  7. 远程紧急停机 (REPO)

  8. RS485

  9. 电池温度传感器接线端子*

  10. 环境温度传感器端子(内部使用)

  11. CAN_R:CAN 端接电阻

  12. USB 端口(用于维护)

  13. 显示屏端口(内部使用)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?