990-6290C-012

Interfaces de communication

  1. Emplacement du bouton de démarrage à froid « cold start » optionnel

  2. Carte de gestion réseau (NMC, Network Management Card)

  3. Contacts secs

  4. Contacts auxiliaires

  5. Ports parallèles

  6. Port de synchronisation du bus de charge

  7. EPO à distance

  8. RS485

  9. Borne du capteur de température de batterie*

  10. Borne du capteur de température ambiante (usage interne)

  11. CAN_R : Résistance de terminaison CAN

  12. Port USB (pour la maintenance)

  13. Port d'affichage (usage interne)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?