990-6290C-012

Raccordement des câbles d'alimentation

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ne percez pas de trous ni n'effectuez de perforations quand la plaque supérieure est installée, ni à proximité de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Vérifiez que tous les disjoncteurs sont ouverts.
  2. Retirez la plaque supérieure.
  3. Percez des trous ou effectuez des perforations dans la plaque supérieure pour le passage des câbles d'alimentation.
    DANGER
    risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
    Assurez-vous qu'aucune arête tranchante ne peut venir endommager les câbles.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  4. Replacez la plaque supérieure.
  5. Retirez les trois panneaux.
  6. Uniquement pour les ASI avec double réseaux d'alimentation :
    1. Retirez les trois panneaux arrière.

      Vue arrière

    2. Enlevez les trois jeux de barres réservés à la configuration de type "réseau d'alimentation commun".

      Vue arrière

    3. Remettez en place les panneaux arrière.
  7. Dans les systèmes TNC uniquement : Retirez le jeu de barres (A) et installez-le sur le jeu de barres neutre. Retirez le cavalier de jeu de barres (B) et installez-le entre le jeu de barres PE et le jeu de barres neutre.

    Vue arrière latérale

  8. Acheminez les câbles d'alimentation via la partie supérieure de l'ASI et entre les échelles.
  9. Raccordez le câble PE à la borne PE.

    ASI avec réseau d'alimentation commun

    ASI à double réseaux d'alimentation

  10. Raccordez les câbles d'entrée, de sortie et de bypass (pour les systèmes à alimentation secteur double) et les câbles de batterie.
  11. Fixez les câbles aux séparateurs de câbles/échelles.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?