990-6290A-005

Anschließen der Parallelkabel in einem Parallelsystem

  1. Schließen Sie die optionalen Parallelkabel zwischen allen USV-Einheiten im Parallelsystem an.
    HINWEIS: Die Position der parallelen Anschlüsse finden Sie unter Kommunikationsschnittstellen.
  2. Überprüfen Sie die Einstellung von CAN_R (zur Position von CAN_R siehe Kommunikationsschnittstellen).
    • Bei Parallelsystemen mit ≤ 4 parallelen USV-Systemen muss CAN_R aller USV-Systeme auf ON stehen.
    • Bei Parallelsystemen mit ≥ 5 parallelen USV-Systemen muss CAN_R aller USV-Systeme auf OFF stehen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?