990-6290A-005

Abschließende Montageschritte

  1. Bringen Sie die Schutzabdeckung vor den non-Class 2/non-SELV-Anschlüssen wieder an.
  2. Bringen Sie die Abdeckung der Signalkabel wieder an.
  3. Bringen Sie die Schutzabdeckung wieder an.
  4. Bringen Sie die obere Platte wieder an.
  5. Bringen Sie die untere Platte wieder an.
  6. Installation der Trittschutzplatten:
    HINWEIS: Die Trittschutzplatten werden in der Verpackung der USV mitgeliefert.
    1. Bringen Sie die Halterungen an den vorderen Füßen rechts und links an.
    2. Bringen Sie die hintere Trittschutzplatte an.
    3. Bringen Sie die seitlichen Trittschutzplatten an.
    4. Bringen Sie die vordere Trittschutzplatte an.
  7. Schließen Sie die Tür.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?