990-6290A-005

Verlegen der Signalkabel

  1. Entfernen Sie die Signalkabelabdeckung in der USV.
  2. Führen Sie die Class 2/SELV-Signalkabel durch die linke obere Eingangsöffnung und entlang der Frontplatte nach unten zu den Anschlüssen.
  3. Entfernen Sie die Schutzabdeckung vor den non-Class 2/non-SELV-Anschlüssen.
  4. Führen Sie die non-Class 2/non-SELV-Signalkabel durch die rechte obere Öffnung und wie hier gezeigt nach unten zu den non-Class 2/non-SELV-Anschlüssen.
  5. Befestigen Sie die Signalkabel mit Kabelbindern wie hier gezeigt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?