990-6392D-004

Tilslut signalkablerne til Easy UPS 3L

BEMÆRK: Signalkablerne skal føres adskilt fra strømkablerne.

Anbefalet signalkabelstørrelse er 0,8 mm2.

  1. Fjern plastikdækslet på enhedsudgangslastadskilleren UOB og vedligeholdelsesbypasslastadskilleren MBB for at få adgang til meldekontakterne.

    Meldekontakter i MBB

    BEMÆRK: UOB indeholder én meldekontakt, og MBB indeholder tre meldekontakter.
  2. Tilslut signalkablerne (medfølger ikke) fra meldekontakten i enhedsudgangslastadskilleren UOB til UPS'en.
  3. Tilslut signalkabler (medfølger ikke) fra den første meldekontakt i vedligeholdelsesbypasslastadskilleren MBB til UPS'en.
  4. Fastgør signalkablerne til kabelaflastningerne.
  5. Luk den indre dør, og fastgør den med skruerne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?