990-6392E-006

Conexión de los cables de señalización para Easy UPS 3M

NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación.

La dimensión de los cables recomendada es de 0,8 mm2.

  1. Retire la tapa de plástico del MBB del interruptor de derivación de mantenimiento para acceder a los conmutadores AUX.

    Conmutadores AUX en MBB

  2. Conecte los cables de señalización (no suministrados) de los tres conmutadores AUX del MBB al SAI.
  3. Sujete los cables de señalización a los protectores de cables.
  4. Cierre la puerta interior y fíjela con los tornillos.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.