990-6392E-006

Conexión de los cables de señal para Easy UPS 3S

NOTA: Pase los cables de señal separados de los cables de alimentación.

La dimensión de cable de señal recomendada es de 0,8 mm2.

  1. Retire la tapa de plástico del conmutador de derivación de mantenimiento MBB para acceder a los conmutadores AUX.

    Conmutadores AUX en MBB

  2. Conecte los cables de señal (no suministrados) de los tres conmutadores AUX del MBB a los SAI mediante uno de los métodos siguientes:

    Método de conexión 1

    Método de conexión 2

  3. Fije los cables de señal a los aliviadores de tensión de cable.
  4. Cierre la puerta interior y fíjela con los tornillos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?