990-6392A-005

Anschließen der Signalkabel für Easy UPS 3M

HINWEIS: Verlegen Sie die Signalkabel getrennt von den Leistungskabeln.

Die empfohlene Signalkabelgröße beträgt 0,8 mm2.

  1. Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung des Wartungs-Bypass-Schalters MBB, um Zugang zu den AUX-Schaltern zu erhalten.

    AUX-Schalter in MBB

  2. Schließen Sie die Signalkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) von den drei AUX-Schaltern MBB in der USV an.
  3. Befestigen Sie die Signalkabel an den Zugentlastungen:
  4. Schließen Sie die Innentür und befestigen Sie sie mit den Schrauben.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?