990-6392A-005

Betriebsbedingungen

  Betrieb Lagerung
Temperatur 0 °C bis 40 °C -25 °C bis 55 °C
Relative Feuchte 0–95 % nicht kondensierend 0–95 % nicht kondensierend
Schutzklasse IP20
Farbe RAL 9003
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?