990-6392E-019

3:3 시스템용 전원 케이블 연결

  1. PE 케이블을 연결합니다.
  2. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 단일 주 전원의 경우: 입력 케이블을 연결합니다.
    • 이중 주 전원의 경우: 바이패스 케이블을 연결합니다.
  3. UPS 출력 케이블을 연결합니다.
  4. 부하용 케이블을 연결합니다.
  5. 케이블을 케이블 타이를 사용하여 케이블 릴리프에 고정합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.