990-6392E-025

Podłączenie przewodów sygnałowych dla zasilacza Easy UPS 3S

UWAGA: Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających.

Zalecany rozmiar przewodu sygnałowego to 0,8 mm2.

  1. Zdejmij plastikową osłonę przełącznika obejścia serwisowego MBB, aby uzyskać dostęp do przełączników AUX.

    Przełączniki AUX w wyłączniku MBB

  2. Podłącz przewody sygnałowe (niedostarczone w zestawie) z trzech przełączników AUX w wyłączniku MBB do zasilacza UPS za pomocą jednej z następujących metod.

    Metoda połączenia 1

    Metoda połączenia 2

  3. Przymocuj przewody sygnałowe do wsporników kabli.
  4. Zamknij wewnętrzne drzwi i przymocuj je za pomocą śrub.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?