990-6392-024

Conectar os fios de sinal do Easy UPS 3M

NOTA: Passe os fios de sinal separados dos cabos de energia.

A dimensão recomendada do fio de sinal é 0,8 mm2.

  1. Remova a tampa plástica da chave do bypass de manutenção MBB para obter acesso aos interruptores AUX.

    Interruptores AUX em MBB

  2. Conecte os fios de sinal (não fornecidos) dos três interruptores AUX da MBB ao nobreak.
  3. Fixe os fios de sinal com passadores de cabos:
  4. Feche a porta interna e fixe com os parafusos.
QR code for this page

Isto foi útil?