990-6392-024

Ambiente

  Operação Armazenamento
Temperatura 0 °C a 40 °C -25 °C a 55 °C
Umidade relativa 0 a 95%, sem condensação 0 a 95%, sem condensação
Classe de proteção IP20
Cor RAL 9003
QR code for this page

Isto foi útil?