990-6392-024

Montagem na parede

CUIDADO
Risco de ferimento ou de dano ao equipamento
  • Instale o painel do bypass de manutenção em uma parede ou rack com estrutura estável que seja capaz de suportar o peso da unidade.
  • Use equipamento apropriado para o tipo de parede/rack.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
  1. Solte os parafusos e abra a porta interna.
  2. Faça orifícios nos quatro locais marcados na parede e coloque os parafusos de fixação.
  3. Instale o painel do bypass de manutenção na parede.
QR code for this page

Isto foi útil?