990-6392-024

Preparação para os cabos

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Não perfure paredes com a placa de cobertura instalada e não perfure paredes próximas ao painel do bypass de manutenção.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  1. Remova as placas de cobertura superior e inferior.
  2. Faça furos para passagem dos cabos ou conduítes nas placas de cobertura.
  3. Instale os conduítes (se aplicável) e reposicione as placas de cobertura.
    PERIGO
    risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
    Certifique-se de que não haja arestas afiadas que possam danificar os cabos.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
QR code for this page

Isto foi útil?