990-6392A-028

Подключение сигнальных проводов для Easy UPS 3L

Примечание: Проложите сигнальные кабели отдельно от силовых кабелей.

Рекомендуемый размер сигнального провода 0,8 мм2.

  1. Для получения доступа к переключателям AUX снимите пластиковую крышку выходного автоматического выключателя блока UOB и переключателя сервисного байпаса MBB.

    Переключатели AUX в MBB

    Примечание: UOB содержит один переключатель AUX, а MBB содержит три переключателя AUX.
  2. Подключите сигнальные провода (не входят в комплект) от переключателя AUX в выходном переключателе блока UOB к ИБП.
  3. Подключите сигнальные провода (не входят в комплект) от первого переключателя AUX на переключателе режима сервисного байпаса MBB к ИБП.
  4. Прикрепите сигнальные провода к фиксаторам кабеля.
  5. Закройте внутреннюю дверцу и закрепите винтами.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?