990-6392A-028

Подключение сигнальных проводов для Easy UPS 3M

Примечание: Проложите сигнальные кабели отдельно от силовых кабелей.

Рекомендуемый размер сигнального провода 0,8 мм2.

  1. Для получения доступа к дополнительным переключателям снимите пластиковую крышку с переключателя сервисного байпаса MBB.

    Переключатели AUX в MBB

  2. Подключите сигнальные провода (не входят в комплект) от трех переключателей AUX на MBB к ИБП.
  3. Прикрепите сигнальные провода к фиксаторам кабеля.
  4. Закройте внутреннюю дверцу и закрепите винтами.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?